This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何用C2000进行数字开关电源设计

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, UCD3138

准备设计一套LED测试用电源,90---260V交流输入,0---200V可调直流输出,输出与输入隔离,功率800W。

请问用C2000可以达到吗?纹波和稳压性能如何?

可不可以提供一些具体的实施方案?

  • C2000可以实现这样的功能,具体参数,要看你的算法和硬件。

    请参考设计:C:\TI\controlSUITE\development_kits\TMDSIACLEDCOMKIT_v1.1

  • 我希望能够快点设计出产品,能够详细点最好。

    不计成本,如果用UCD3138是否会简单、上手快?

    C2000 和 UCD3138 的方案有哪些不同和优缺点?

  • 如果你只有功率控制部分,没有其他通信部分,模拟方案会更加快,如果有通信部分,UCD3138使用ARM7内核,需要重新对这部分编程。C2000是纯软件平台,UCD只有内部的ADC,PWM已经调节算法是硬件控制。

  • 模拟的可以实现这么宽的电压调节范围吗?

    需要与其它MCU通讯,由MCU控制电压输出调节。

    现在毫无头绪,需要采用什么样的拓扑?

    如果有相似的 EVM 开发板进行demo最好,请推荐一款EVM?