This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
编译没错误,可以连接上,但load 时候出错,不解。。小弟在这里先谢谢各位答疑解惑了!!
可以连接上是在Target configuration file中测试连接成功吗?
确认Target configuration file中仿真器和目标芯片配置正确了吗?
你好,首先真的很感谢你的回复!Target configuration 和硬件配置是吻合的。另外,在Target configuration file中测试连接成功吗? 我不太明白这个在Target configuration file中,我是在debug界面的时候connect是没有问题的,那个connect键可以按下去,没什么异常。说来也奇怪,刚刚一模一样的prj,我把硬件,软件都关了,拔掉了,然后再重新走一遍,这一次load out文件后,没有出现报错的现象。但是load out文件OK之后,run这个键不是应该变成亮色么?可是它怎么是灰色的? 不解。附图,如下:
Target configuration file是CCS V4以上版本工程调试必不可少的文件,文件格式为.ccxml,配置仿真器类型和选择目标芯片,并可以进行目标板连接测试来确认配置正确。
你的运行键是暗的,但是暂停键亮的,似乎是程序在运行。如果是烧写完成直接运行,可能是CCS设置的改动或其他原因。
同时,请问你使用的CCS是哪个版本的?
你好,这个文件我是有的。我CCS是4.2的。ccxml文件如下图。 刚刚我变更了图片中红线标记的那个cmd文件,之前用的是28027-RAM-Lnk.cmd(用它编译什么的都OK),换成图片红线标记的CMD 文件之后,编译,load等等都OK 了,run,pause都亮色的,没问题了,程序也可以跑了。 最后,那个CMD文件影响这么大?即使编译什么的都OK。
使用28027-RAM-Lnk.cmd,代码下载和运行都是在Ram中,通常使用CCS仿真测试,程序和数据掉电不存储。使用F28027.cmd是烧写到片内Flash,掉电存储。您的问题可能和您的代码本身有关系,估计您的工程要求使用F28027.cmd。另外,您的Target configuration file应该是没有问题的。
你好!是的,ccxml文件是没错的。之前用的28027-RAM-Lnk.cmd文件刚开始编译时也出现error,后面还是改动了一下 其中的一个length ,编译才不出现error。估计我的工程要求使用F28027.cmd。?可能吧,我是师兄给的程序,现在要移到我PC上,所以这个还不清楚。你说的我这边出现的问题可能和我的代码本身有关系,是和主程序吗(那个含main函数的 .C 文件)?不清楚,求细心科普一下。谢谢了!