用C2000烧录芯片,空片烧录第一次都是是OK的,但是在原来烧录OK的基础上再烧录一次就会有一部分芯片显示烧录失败了,错误代码73,如下图:
并不是每一块都会出现,但是概率也不小.
神奇的是用同样的烧录探针放在治具中,无法烧录,但是单独拿出来又可以烧录了,已经排除接触不良的问题.
更神奇的是使用示波器探头探测Jlink的时钟信号时,它又能烧录了,即使探头不接在示波器上,直接悬空不共地也有效果,但使用镊子接触时钟信号并不起作用,已经为时钟引脚接了20pf电容和100k电阻到地并无效果.
已经尝试单独给芯片供电,不起作用.
时钟线数据线串联电阻大小为22R
想问这还能是哪里的问题