Part Number: TMS320F280049C
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE
目前我需要对三路需要高分辨率占空比的PWM做一个移相控制,但是我在sysconfig里面Enable Phase Shift Load之后不起作用,但是发现关闭Disable HRPWM之后就好用了。在Example/EPWM同步示例中,同样是使能HRPWM之后移相就不好用了。在Example中也没有发现HRPWM移相控制的示例。请问是否有相关例子。
此外,我发现C2000ware 5.0版本再死区设置上有一些问题,同样的代码与sysconfig配置在C2000ware 4.03下是没有问题的。具体操作过程为:导入empty_driverlib_project,在sysconfig中配置EPWM以及DeadBand,5.0的工程没有一个边沿没有死区,4.0是没有问题的。