This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28335无法有效复位



您好,我的问题如下

1)F28335的片子,焊接了2块板子其中一块能手动复位:就是按下后程序不再继续运行;

                         另一块板子手动按下复位键后一直按着能复位,可是一松开程序还会继续运行,

2)之前使用2812也遇到这种情况,请问您这是什么原因造成的呢?2块板子焊接一致,上料一致,程序都能跑;

谢谢

  • 你好  这个应该不是程序的问题 

    请确认硬件问题 

    1.用示波器或万用表查看   按键按下和放开的电平变化   应该是按下停止运行   放开后重新运行

    2.检查电容是瓷片电容还是钽电容

  • 您好,

    按照您说的,

    1)手动按下复位后,复位引脚输出低电平,松开后输出高电平;按下时DSP中的程序不再运行,松开后继续运行。

            问题:手动安下复位键,a.按下时DSP复位,程序不运行,松开后继续运行;b.按下后程序不运行,松开了也不在运行;

                       请问 a情况与 b情况,那种是正确的手动复位后的状态呢

    2)电源用的电容是钽电容,DSP去耦是瓷片电容

    谢谢