This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我用的TMS320F28035,在DSP刚上电时,PWM模块无输出,但是在PWM中断程序中执行的GPIO、SCI程序都能正常输出,请问这是怎么回事?
PWM配置应该没有问题。
程序是Load到RAM带着仿真器运行,还是烧写到Flash脱机运行?
如何判断PWM没有输出,GPIO/SCI能正常输出的?
程序是烧到Flash之后脱机运行,在PWM中断中执行GPIO,并往SCI发送缓冲器中写数,启动SCI发送,GPIO/SCI执行都正确,所以断定GPIO/SCI可以正常输出
看到你说“DSP控制板上有手动复位按键,按下手动复位按键后,PWM输出就正常了”
有没有可能是程序初始化的问题,能否把程序中的变量都付一下初始值,然后看看对不对。
比如类似下面程序中,第一次运行k不会等于6,但是复位重新运行K=6,同样连上仿真器重新LOAD程序或者GEL文件也可能有这样的作用,可能这是导致PWM不正常的原因。
main()
{
int i,k;
if(i==5}{k=6;}
i=5;
}
当然具体的我仍旧建议你用仿真器监视一下芯片内部.