大家好,
我在调试CPU1和CPU1.CLA的共享变量时出现一些问题。
上面是我工程代码大概的配置,就是当变量a在cla和cpu共享LSRAM定义时,变量a在c代码中进行了赋值,然后触发CLA执行任务,在CLA任务中执行Func1函数去读取变量a的值,发现此时a的值已经变成0了;
当我将Func1函数注释掉,直接去读a的值时又是正确的,而Func1函数只是执行一些if语句的判断。
所以在这里有一个疑问,有哪些原因会导致变量a在c代码中赋值而执行CLA时变量a的值是错误的,不再是c代码中写入的值。