我想问一下POR与BOR这两个复位都代表什么,我之前的理解是POR是上电复位,BOR是下电复位,但是实际上BOR还分为up与dn,所以这里我想请教一下,POR与BOR这两个复位到底是起什么作用?为什么设计这两个复位?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想问一下POR与BOR这两个复位都代表什么,我之前的理解是POR是上电复位,BOR是下电复位,但是实际上BOR还分为up与dn,所以这里我想请教一下,POR与BOR这两个复位到底是起什么作用?为什么设计这两个复位?
请看一下spruiw9b_TMS320F28003x Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. B)第100页3.4.4 Power-On Reset (POR)和3.4.5 Brown-Out-Reset (BOR)。
一个是上电复位,另一个是欠压复位。
请看一下zhcslt8b_TMS320F28003x 实时微控制器 datasheet (Rev. B)第74页6.12.1.2.1.1 I/O POR(上电复位)监视器和6.12.1.2.1.2 I/O BOR(欠压复位)监视器,以及76页6.12.1.4.3 电源引脚电源序列。
如果VDDIO停留在2.75是否能够释放XRSn信号
是情景1:能释放,但会出现周期性的BOR;
结合PMM框图以及电源时序图来看一下:
(sprsp61b_TMS320F28003x Real-Time Microcontrollers datasheet (Rev. B) P76, 6.12.1.4.3.2 Internal VREG/VDD Mode Sequence)
当VDDIO达到2.7V,即VBOR-VDDIO-UP以上时,I/O BOR模块发出release信号,但要经过延时才会生效,如黄色高亮部分所示;
生效后,即after XRSn releases,由于VDDIO低于VBOR-VDDIO-DN,I/O BOR模块发出置低的信号,同样要经过延时后才会生效。如此往复。
这里有一个关于BOR电压范围的帖子供延伸拓展:TMS320F280049: Questions regarding BOR on F280049