This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28035: ecap与epwm冲突问题

Part Number: TMS320F28035

主要是ecap模块的问题。

我想用f28035的ecap模块捕捉电网频率,ecap模块的配置参照官方例程:Example_2803xECap_Capture_Pwm来弄的,烧录后实测也成功捕捉到电网频率。

但是我把ecap函数添加进主函数后就捕捉不到了,后来一步步排除,发现把epwm模块

SetEPWM1(); // 初始化ePWM1

  SetEPWM2(); // 初始化ePWM2
注释掉后,ecap模块就可以正常工作了。

怀疑是epwm模块和ecap模块有什么不可言状的冲突,但是找了半天也没找到,希望官方人员帮忙解决问题。

谢谢。

另附代码如下:

  • 但是我把ecap函数添加进主函数后就捕捉不到了,

    能描述一下捕捉不到的具体现象是什么吗?从程序的角度来说。

    个别eCAP引脚与ePWM引脚复用,需要注意一下。请看一下sprui10a_TMS320F2803x Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. A)1101.4.5 GPIO and Peripheral Multiplexing (MUX)

  • 我是用ecap来捕捉电网频率,单独的ecap程序能通过高低电平时间正确计算出电网频率,但是我把ecap程序添加进主函数后,高低电平时间是错误的,高低电平的读数不准确,因此无法正确计算出电网频率。

    只有当把epwm的程序注释掉后,ecap的读数才会恢复为正确的读数。因此我怀疑是否epwm和ecap的程序产生了冲突。


    另外epwm的程序用的是gpio0和gpio2,ecap用的是gpio19,应该不存在引脚复用的问题吧?

  • 我看了下您发的技术索引手册110页,发现gpio19对应的是GPAMUX2 Register Bits里的7-6,gpio3对应的同样GPAMUX1 Register Bits里的7-6。我使用了gpio19里的ecap1功能以及gpio3里的epwm2b功能,但是gpio19是MUX2,gpio3是MUX1呀,这会造成引脚复用吗?
    l

  • 我看了下您发的技术索引手册110页,发现gpio19对应的是GPAMUX2 Register Bits里的7-6,gpio3对应的同样GPAMUX1 Register Bits里的7-6。我使用了gpio19里的ecap1功能以及gpio3里的epwm2b功能,但是gpio19是MUX2,gpio3是MUX1呀,这会造成引脚复用吗?

    不会的。根据你的描述来看也是不会的。

    按照你的描述,

    工程可以正常工作-->添加eCAP后度数不准-->注释掉ePWM后正常,

    添加的程序以及注释的程序能大致描述一下吗?

    我建议你可以边添加程序边通过添加断点及单步运行的方式debug一下,看一下具体是哪一部分的代码导致问题产生。注释程序的过程可以通过同样的方式dubug。

  • 添加的程序是ecap1的配置模块和中断模块,代码如下:

    注释掉的程序是epwm1的配置模块,代码如下:

    添加的ecap1配置和中断程序是跟着官方例程来的所以应该不会有问题,epwm1注释掉之后ecap1程序就正常了,所以我怀疑是epwm1程序的问题。

    您说的“边添加程序边通过添加断点及单步运行的方式debug一下”,我就是通过一步步添加程序来定位到是epwm1的问题的,另外单步运行是怎么操作的呢,这个没弄过。

    目前只知道应该是epwm1的问题,但是具体是什么问题什么原因,就不清楚,所以很卡进度 T T 

  • 您说的“边添加程序边通过添加断点及单步运行的方式debug一下”,我就是通过一步步添加程序来定位到是epwm1的问题的,另外单步运行是怎么操作的呢,这个没弄过。

    打了断点之后,debug按钮后面有单步运行的图标;

    我会看一下的。另外在几个硬件上发现了这个问题?有没有多换几个板子尝试一下?

    我在E2E上找到一个类似的问题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1242794/launchxl-f28379d-influence-of-epwm-on-ecap-modules

    看起来问题似乎与那个客户的硬件有关系。因为我们的工程师试过之后是正常的,复现不了问题。

  • 链接里E2E上的问题跟我这个症状一致,只是芯片型号不同。

    我有一个板子,所以没有办法换板子验证问题。

    我完全是新手,我会在之后多试用断点单步运行的功能。

    目前的情况是我把epwm1换成epwm2,epwm2换成epwm3,这样调换的目的是避免使用epwm1,测试结果显示ecap功能正常,epwm在debug时占空比数值正常,但是还需要用示波器实测波形是否正确,涉及到硬件改线所以暂时无法完全验证代码。

    如果是问题原因来源于硬件,我会在有其它板子时尝试验证是否会发生同样问题。

  • 目前的情况是我把epwm1换成epwm2,epwm2换成epwm3,这样调换的目的是避免使用epwm1,测试结果显示ecap功能正常,

    看起来这个问题应该不是器件本身设计及原理上的问题。

    如果ePWM资源充足的话,就先不要使用ePWM1了。