Part Number: TMS320F28035
请问:
28035中EPWMB能配置HRPWM功能吗?查看Ti例程和寄存器都是配置CMPAHR,CMPB没有相应的寄存器。是EPWMB没有HRPWM这个功能?还是说配置好CMPAHR之后,EPWMB自动就实现HRPWM的功能了?
期待大神的恢复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F28035
请问:
28035中EPWMB能配置HRPWM功能吗?查看Ti例程和寄存器都是配置CMPAHR,CMPB没有相应的寄存器。是EPWMB没有HRPWM这个功能?还是说配置好CMPAHR之后,EPWMB自动就实现HRPWM的功能了?
期待大神的恢复。
感谢您的回复,是不是用CAU和CAD来生成ePWMB的占空比,这样就实现ePWMB的高精度输出,我理解的对吗?期待您的回复!
CAU和CAD分别表示的是,在向上-向下计数模式(up-down counter mode)中,计数器向上计数到等于比较值CMPA(CAU, CMPA-Up)、计数器向下计数到等于CMPA(CAD, CMPA-Down)这两个事件,可以为这两个事件配置相应的动作,比如置高或置低。因为向上-向下计数模式存在两个计数方向,所以计数器分别会从两个方向计数到等于相应的比较值。同理CMPB也存在CBU和CBD。这是ePWM模块生成PWM波的基本部分,与高精度输出并没有关系。
在普通模式下,一个最精细的TBCLK是16.67ns(60MHz),通俗点讲就是计数器的步长(时基)是16.67ns,这个是你可以调的构成占空比的最小的单位;而高精度的步长的典型值是150ps,相差了100多倍。
实现高精度PWM就是在普通PWM波的基础上,叠加高精度的步长。比如配置高精度占空比,配置了CMPA作为比较点先生成普通的PWM波,再配置HRCMPA叠加到这个普通的占空比上,实现更高的精度。
就像使用天平称量物体一样,先放10g的砝码。等放到某一个的时候,就会出现少一个不够,多一个太多的情况。这个时候再通过放置1g的砝码,实现对于物体质量的高精度计量。