Part Number: TMS320F28377D
用CCS导入了一个买板子自带的简单例程,6个led灯闪灭,之前是正常的但是不知道什么原因再次导入程序,delay函数不管用了,自己重建重写也不管用,板子上的led常亮,麻烦大神帮忙指点指点,感谢了,代码如下
#include "F28x_Project.h"
#include "F2837xD_Ipc_drivers.h"
void GPIO_Setup(void);
//方便编程,对LED置高置低进行宏定义;
#define LED1_ON GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO0 = 1 //GPIO0置高
#define LED1_OFF GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO0 = 1 //GPIO置低
#define LED2_ON GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO1 = 1
#define LED2_OFF GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO1 = 1
#define LED3_ON GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO2 = 1
#define LED3_OFF GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO2 = 1
#define LED4_ON GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO3 = 1
#define LED4_OFF GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO3 = 1
#define LED5_ON GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO4 = 1
#define LED5_OFF GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO4 = 1
#define LED6_ON GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO5 = 1
#define LED6_OFF GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO5 = 1
void main(void)
{
// Step 1. 初始化系统,锁相环,看门狗,外设时钟
InitSysCtrl();
#ifdef _STANDALONE
#ifdef _FLASH
// CPU2运行程序
IPCBootCPU2(C1C2_BROM_BOOTMODE_BOOT_FROM_FLASH);
#else
// CPU2运行程序
IPCBootCPU2(C1C2_BROM_BOOTMODE_BOOT_FROM_RAM);
#endif
#endif
// FALSH烧写配置
#ifdef _FLASH
InitFlash();
#endif
// Step 2. 初始化GPIO:
InitGpio();
GPIO_Setup();
// Step 3. 清除所有中断;初始化中断向量表;禁止CPU中断。
DINT;
// 初始化PIE控制寄存器至默认状态,默认状态所有PIE中断被禁止;所有标志位被清除。
InitPieCtrl();
// 禁止所有CPU中断,清除CPU中断相关标志位。
IER = 0x0000;
IFR = 0x0000;
// 初始化中断向量表,中断向量表就是采用指针指向中断服务程序入口地址
InitPieVectTable();
// Enable global Interrupts and higher priority real-time debug events:
EINT; //使能全局中断
ERTM; // 使能全局中断实时调试
// Step 6. 循环
for(;;)
{
//
// 开LED
//
LED1_ON;
LED2_ON;
LED3_ON;
LED4_ON;
LED5_ON;
LED6_ON;
//
// 延迟0.5S
//
DELAY_US(1000 * 500);
//
// 关LED
//
LED1_OFF;
LED2_OFF;
LED3_OFF;
LED4_OFF;
LED5_OFF;
LED6_OFF;
//
// 延迟0.5s.
//
DELAY_US(1000 * 500);
}
}
void GPIO_Setup() //配置GPIO的功能
{
GPIO_SetupPinMux(0, GPIO_MUX_CPU1, 0);//对引脚0设置;选择CPU1为内核,选择外设功能0
GPIO_SetupPinOptions(0, GPIO_OUTPUT, GPIO_PUSHPULL);//GPIO0,作为输出,上拉
GPIO_SetupPinMux(1, GPIO_MUX_CPU1, 0);
GPIO_SetupPinOptions(1, GPIO_OUTPUT, GPIO_PUSHPULL);
GPIO_SetupPinMux(2, GPIO_MUX_CPU1, 0);
GPIO_SetupPinOptions(2, GPIO_OUTPUT, GPIO_PUSHPULL);
GPIO_SetupPinMux(3, GPIO_MUX_CPU1, 0);
GPIO_SetupPinOptions(3, GPIO_OUTPUT, GPIO_PUSHPULL);
GPIO_SetupPinMux(4, GPIO_MUX_CPU1, 0);
GPIO_SetupPinOptions(4, GPIO_OUTPUT, GPIO_PUSHPULL);
GPIO_SetupPinMux(5, GPIO_MUX_CPU1, 0);
GPIO_SetupPinOptions(5, GPIO_OUTPUT, GPIO_PUSHPULL);
}