我现在需要通过SCI-A口进行烧录
将boot模式的GPIO24与GPIO32的拨码开关进行修改,修改为boot fromSCI

然后通过接线连接IO28和IO29,使用C2Prog烧录


无法成功烧录,这是什么原因
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我现在需要通过SCI-A口进行烧录
将boot模式的GPIO24与GPIO32的拨码开关进行修改,修改为boot fromSCI

然后通过接线连接IO28和IO29,使用C2Prog烧录


无法成功烧录,这是什么原因
C2Prog是第三方的软件,我们这边确实不经常使用。
我在网上找到一个第三方的链接,可以参考下:
https://blog.csdn.net/weixin_41082557/article/details/117153804
这个问题就是跟随串口设备的。