请问这个信号可以直接输入Dsp28335的Qep引脚吗?
这个信号有负值:可能大约-0.5左右,是周期的
谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
单从信号本身来说是没问题的,你这个负的过冲是因为示波器探头需要校准。如果是调制信号,没问题的。接进来是可以预留R, C低通滤波的位置备用
对这个mcu来说是可以的。
一般来说有几点确定输入范围:
1. TTL电平还是CMOS电平还是low voltage的
2. 是否带有施密特触发器
3. IOVDD
4. 最准确最好的就是确定你的IOVDD然后直接看数据手册的VIH, VIL参数。所以这样的问题学习一下因为属于基础知识