This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Material:TMS320F28054MPNQ
现象:程序running的时候,电机本身会发出电流声。随着电压越高(12V,24V,48V,110V,600V),电流声越大。
客户推测是:Fast的估测器(估算电机转子的位置)引起的现象,需要关闭。Motion的控制器和Fast的估测器同时打开导致的(程序里写的是控制器和估测器的开关,没有单独控制)
总结:客户需要的是程序里找到估测器开关的接口,或者是消除声音的参数
Hi,
这个问题我已经转到了相关工程师那里,请关注下方链接:
如需跟进,可以在回复在链接中或者这里。