This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
硬件:LAUNCHXL-F28P65X
软件:C2000Ware_5_01_00_00
在参考C2000Ware_5_01_00_00\libraries\communications\Ethercat\f28p65x\docs下的文档EtherCAT_SubordinateDevice_Controller_Software_User_Guide.pdf中的4.3 Scanning for EtherCAT Devices via TwinCAT小节实施ETHERCAT功能时遇到以下问题:
1.使用f28p65x_cpu1_pdi_hal_test_app例程,编译选项LAUNCHXL_FLASH时工程报错#1008-D cannot find file "c2000ware_libraries.cmd.genlibs",我没有在工程目录下找到这个文件,但通过在工程CCS Build/C2000 Linker/File Search Path中把c2000ware_libraries.cmd.genlibs删除后编译成功,下载到开发板运行后得到正确的结果。
2.在EtherCAT_SubordinateDevice_Controller_Software_User_Guide.pdf中的4.3 Scanning for EtherCAT Devices via TwinCAT小节中6. After clicking OK, another popup will ask to Scan for boxes. Click Yes.扫描设备时无法正确识别到设备。
检查电脑网络适配器,网口已识别插入网线,链路速度为100MHz。
在TWINCAT中可观察到已经开始发送数据包,但数据包全部丢失。
观察开发板网口指示灯现象为不插入网线时网口的黄灯和绿灯常亮,当插入网线时,黄灯和绿灯都熄灭。
我的电脑环境和网线没有问题,因为我已成功连接到其他ETHERCAT设备,所以当前不知道问题出在那导致TWINCAT无法扫描到开发板设备。
Hi,
#1008-D cannot find file "c2000ware_libraries.cmd.genlibs",
这个error我们确认下给到您反馈。
2.在EtherCAT_SubordinateDevice_Controller_Software_User_Guide.pdf中的4.3 Scanning for EtherCAT Devices via TwinCAT小节中6. After clicking OK, another popup will ask to Scan for boxes. Click Yes.扫描设备时无法正确识别到设备。
Thanks
1.运行的是C2000Ware_5_01_00_00\libraries\communications\Ethercat\f28p65x\examples\f28p65x_cpu1_pdi_hal_test_app例程,且例程运行的结果是正确的。
2.因为TWINCAT中Scan并不能扫描到设备,所以是无法进行EEPROM编程,但我通过使用CPU1的I2C例程进行了正确编程,然后解决了f28p65x_cpu1_pdi_hal_test_app例程中加载EEPROM错误的问题。
3.在TWINCAT中Device 1下右键Scan,并不会有任何设备扫描到,按我的TWINCAT使用经验,需要在Frames / sec中有成功的数据包才能扫描到设备。
同时我也更换到同事的电脑上,也是相同现象。开发板购买了两块,都是相同问题,所以可以排除开发板质量问题。
因为我使用TWINCAT较为熟练,且也实现过F28379D+LAN9252方案,同时也买过TMDSCNCD28388D的开发板,我在这个开发板上能正确的使用ETHERCAT功能。
现在我无法尝试更多的办法,因为示例工程是正常运行的,并不能因为程序的报错获取到相关信息,所以如果你们能成功扫描到设备,能否提供个实施过程的视频,尤其是开发板上状态指示灯变化的过程。
因为我使用TWINCAT较为熟练,且也实现过F28379D+LAN9252方案,同时也买过TMDSCNCD28388D的开发板,我在这个开发板上能正确的使用ETHERCAT功能。
对的,所以意味着器件的配置有问题。
请确保包含已为编译器定义的macro"_LAUNCHXL_F28P65X"(在"Project -> Properties -> Build -> C2000 Compiler -> Predefined Symbols"),从而确保实现正确的 GPIO 配置。
Thanks