Part Number: TMS320F28374S
如标题:我想使用外部GPIO信号输入引入至EPWM XBAR 至TRIP4触发TZ(TRIP4)中断,以实现中断触发以及PWM的关断,TZ为one shot 模式,请问是否有相关配置可以参考?
InputXbarRegs.INPUT4SELECT = 80;
EPwm7Regs.TZSEL.bit.DCAEVT1 = 1;
EPwm7Regs.TZEINT.bit.DCAEVT1 = 1;
EPwm8Regs.TZSEL.bit.DCAEVT1 = 1;
EPwmXbarRegs.TRIP4MUX0TO15CFG.bit.MUX5 = 1;
EPwmXbarRegs.TRIP4MUXENABLE.bit.MUX5 = 1;
EPwmXbarRegs.TRIPOUTINV.bit.TRIP4 = 0;
EPwm7Regs.DCBHTRIPSEL.bit.TRIPINPUT4 = 1;
EPwm7Regs.DCTRIPSEL.bit.DCBHCOMPSEL = DC_TRIPIN4;
EPwm7Regs.TZDCSEL.bit.DCAEVT1 = TZ_DCAH_LOW;
以上,期待回复,谢谢。

(P1109 8.1 Input X-BAR)
(P1111 8.2.1.1 ePWM X-BAR Architecture)