This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28062: .OUT转.BIN,转出来文件很大,.HEX161k,转出来的.BIN大约8M

Part Number: TMS320F28062

使用tiobj2bin.bat和mkhex4bin.exe命令生成的.BIN文件超大,通过生成的bin文件发现里面是从RAML2 : origin = 0x008200这个位置开始的,直到begin那个位置,前部大约接近8兆全部是0x00,后面100k左右是正确的数据,对比了下hex文件,按理说前面那部分不应该有,有什么办法能去掉吗,或者官方有hex转bin的工具吗

附上cmd文件:

MEMORY
{
PAGE 0 : /* Program Memory */
/* Memory (RAM/FLASH/OTP) blocks can be moved to PAGE1 for data allocation */
RAML0 : origin = 0x008000, length = 0x000200 /* on-chip RAM block L0 */
OTP : origin = 0x3D7800, length = 0x000400 /* on-chip OTP */

FLASHH_D : origin = 0x3E8002, length = 0x009FFE /* on-chip FLASH */
FLASHC : origin = 0x3F2000, length = 0x002000 /* on-chip FLASH */
CSM_RSVD : origin = 0x3F7F80, length = 0x000076 /* Part of FLASHA. Program with all 0x0000 when CSM is in use. */
BEGIN : origin = 0x3F5FFE, length = 0x000002
CSM_PWL_P0 : origin = 0x3F7FF8, length = 0x000008 /* Part of FLASHA. CSM password locations in FLASHA */

FPUTABLES : origin = 0x3FD860, length = 0x0006A0 /* FPU Tables in Boot ROM */
IQTABLES : origin = 0x3FDF00, length = 0x000B50 /* IQ Math Tables in Boot ROM */
IQTABLES2 : origin = 0x3FEA50, length = 0x00008C /* IQ Math Tables in Boot ROM */
IQTABLES3 : origin = 0x3FEADC, length = 0x0000AA /* IQ Math Tables in Boot ROM */

ROM : origin = 0x3FF3B0, length = 0x000C10 /* Boot ROM */
RESET : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002 /* part of boot ROM */
VECTORS : origin = 0x3FFFC2, length = 0x00003E /* part of boot ROM */

PAGE 1 : /* Data Memory */
/* Memory (RAM/FLASH/OTP) blocks can be moved to PAGE0 for program allocation */
/* Registers remain on PAGE1 */

BOOT_RSVD : origin = 0x000000, length = 0x000050 /* Part of M0, BOOT rom will use this for stack */
RAMM0 : origin = 0x000050, length = 0x0007B0 /* on-chip RAM block M0 */
/* RAMM1 : origin = 0x000400, length = 0x000400 /* on-chip RAM block M1 */
RAML2 : origin = 0x008200, length = 0x000E00 /* on-chip RAM block L2 */
RAML3 : origin = 0x009000, length = 0x001000 /* on-chip RAM block L3 */
RAML4 : origin = 0x00A000, length = 0x002000 /* on-chip RAM block L4 */
RAML5 : origin = 0x00C000, length = 0x001FFF /* on-chip RAM block L5 */
IAPFLAG : origin = 0x00DFFF, length = 0x000001 /* 用于存储一个变量通知bootloader不用跳回单锭程序了, */
USB_RAM : origin = 0x040000, length = 0x000800 /* USB RAM */
FLASHB : origin = 0x3F4000, length = 0x002000 /* on-chip FLASH */
}

/* Allocate sections to memory blocks.
Note:
codestart user defined section in DSP28_CodeStartBranch.asm used to redirect code
execution when booting to flash
ramfuncs user defined section to store functions that will be copied from Flash into RAM
*/


SECTIONS
{

/* Allocate program areas: */
.cinit : > FLASHH_D, PAGE = 0
.pinit : > FLASHH_D, PAGE = 0
.text : > FLASHH_D, PAGE = 0
codestart : > BEGIN, PAGE = 0
ramfuncs : LOAD = FLASHC,
RUN = RAML0,
LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
RUN_START(_RamfuncsRunStart),
PAGE = 0

csmpasswds : > CSM_PWL_P0, PAGE = 0
csm_rsvd : > CSM_RSVD, PAGE = 0

/* Allocate uninitalized data sections: */
.stack : > RAMM0, PAGE = 1
.ebss : > RAML2, PAGE = 1 fill = 0x00
.esysmem : > RAML2, PAGE = 1
.econst : > FLASHH_D, PAGE = 0
.switch : > FLASHH_D, PAGE = 0
FPUmathTables : > FPUTABLES, PAGE = 0, TYPE = NOLOAD

MotBuff : > RAML3, PAGE = 1
CanBuff : > RAML2, PAGE = 1
SciBuff : > RAML3, PAGE = 1
ComBuff : > RAML5, PAGE = 1
ClearAppZone : > IAPFLAG, PAGE = 1
.reset : > RESET, PAGE = 0, TYPE = DSECT
vectors : > VECTORS, PAGE = 0, TYPE = DSECT

}

  • 今天再次测试发现和这段有关系,fill=0这句话没有,大小即是正常的,否则就是8M,但是现在我不敢修改程序,我不确认修改之后会出现什么情况

    或者这句话是不是只在仿真器烧录.OUT的时候有作用,因为hex文件根本没有上面的0的那部分数据

    如果只是在仿真器烧录out有用,我可以放心删掉,因为目前我们是用can卡解析hex文件来升级的,这两天需要更换成bin,所以产生了这个问题

    .ebss  : > RAML2,      PAGE = 1  fill = 0x00 和这一段有关系,只要不写fill = 0x00即是正常的

  • https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_cgt_an_introduction_to_binary_files.html#holes-in-a-binary-file

    请看一下上面这个链接,对bin文件以及hex文件有简单的介绍,也介绍了bin文件中的空洞问题。

    这个问题的本质原因是因为bin文件的格式和hex文件的不同。

    bin文件就是直接烧录到芯片中的内容,除此之外只有开头的一个起始地址。所以要烧录到芯片中的内容从头到尾都是连续的,中间没有使用到的地方就使用‘0’来填充;

    而hex文件的每一行除了需要烧录到芯片中的内容外,还有每一行的地址、校验和这些,所以没有使用到的地方就不会产生任何内容。

    所以这个问题本质上就是由于bin文件的格式产生的。要么重新布局一下内存映射,将使用到的存储尽可能靠近;要么把一个bin文件根据空洞的位置拆分,再分别烧录,但是这样也会有问题,有些烧录器不支持多个映像文件的烧录。

  • out文件是TI自己的格式,在hex文件的基础上,增加了调试符号(debug symbol)。

    今天再次测试发现和这段有关系,fill=0这句话没有,大小即是正常的,否则就是8M,

    我建议你先比较一下两个bin文件的区别。根据我上面对bin文件的介绍,这一块其实是很方便比较的。

    去掉fill=0这句话后的bin文件格式大概率是,一个首地址加一段内容,中间没有用到的地方没有任何内容,然后接着下一段的首地址加相应内容;如果是这样的话去掉就没有问题。