TMS320F28379D使用STL官方库和STA示例源代码在CCS111上运行,出现编译错误,并且无法定位错误来源。警告中提示“creating output
section "codestart" without a SECTIONS specification”。在警告建议中提示升级编译器版本,但是导入TIv21.6.0.LTS或TIv22.61LTS不可应用,
只可以使用TI v15.2.1LTS。这种情况应该如何进行处理?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TMS320F28379D使用STL官方库和STA示例源代码在CCS111上运行,出现编译错误,并且无法定位错误来源。警告中提示“creating output
section "codestart" without a SECTIONS specification”。在警告建议中提示升级编译器版本,但是导入TIv21.6.0.LTS或TIv22.61LTS不可应用,
只可以使用TI v15.2.1LTS。这种情况应该如何进行处理?


TMS320F28379D使用STL官方库和STA示例源代码在CCS111上运行,
请提供一下工程的具体路径

由于官方没有具体的安全诊断测试STA示例的完整工程,自己新建的工程,根据官方提供的stl和sta类文件中调用的头文件以及对应的源文件,将图中所示路径中得文件复制到工程中。
警告中提示“creating output
section "codestart" without a SECTIONS specification”。
这个警告的意思就是在cmd文件中没有分配codestart段;
更重要的两个错误的信息我看不到,方便的话请上传一下完整的控制台信息;
由于官方没有具体的安全诊断测试STA示例的完整工程,自己新建的工程,根据官方提供的stl和sta类文件中调用的头文件以及对应的源文件,将图中所示路径中得文件复制到工程中。
之前有新建C2000工程的经验吗?

如图中所示,无法明确错误来源,猜测可能是编译器版本的问题,请问下官方的STA支持的最低编译器版本是什么?STA示例是否可以使用CCS V11.1进行编译?
请问下关于我提供的工程中文件路径来源,在工程文件方面是否问题?
有新建C2000工程的经验,并成功编译烧录成功。
你使用的SDK是在2017.05左右发布的,同一时期的编译器版本是16.9:


试一下这个版本的编译器