Part Number: TMS320F280049C
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, C2000WARE


在build时遇到了这样的问题,显示生成ELF输出文件时coff不可用,但在output format中已经是legacy COFF输出格式了
所以还有其他地方可以修改output files的格式吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尝试了该解决方法,报了以下错误
"C:\\Users\\pdzjd\\AppData\\Local\\Temp\\{96DE6573-B9CB-4964-A07E-EE04C974ED93}", line 91: fatal error #16000: object files have incompatible formats ("../libraries/sfra/sfra_f32_tmu_coff.lib<sfra_f32_tmu_collect.obj>" = TI-COFF, "../rts2800_fpu32_eabi.lib<copy_zero_init.c.obj>" = ELF)
我的理解是我的两个lib产生了两种输出格式的obj,在文件中也确实存在这两个路径的lib,但exclude掉coff的lib后会出现更多更多错误
sfra_f32_tmu_coff.lib
rts2800_fpu32_eabi.lib
我的理解是我的两个lib产生了两种输出格式的obj,
是的;
方便提供一下这两个库在SDK中的路径吗?