Part Number: TMS320F28377D
问题:程序运行大概3-4天后,会连续自动重启好几次,然后才能重新恢复正常的运行状态。
具体的情况大致如下:
1. 开发环境是:CCS9.3.0和SYS BIOS 6.7.3.1
2. CPU1和CPU2都使用了SYS BIOS。
3. CPU1和CPU2相互之间都有共享数据,而且数据都正常, 通过IPC。
4. 使用了两个CAN和另一个板卡进行数据交互。
5. 也有使用cpu2的CLA。
5. 一旦出现重启,就需要连续重启好几次才能恢复正常状态,感觉芯片Reset都没有起效果。如果一断电,再上电都运行正常。内存也基本上都检查了,没有发现泄露情况。
各位大侠,有没有遇到过来时情况或者好的建议和分析?谢谢!
Best Regards!
Shuigen