Part Number: TIDM-1000
Other Parts Discussed in Thread: OPA4350
在官方提供的原理图中,如下所示,电流互感器部分有四个信号到数模转换器,请问这四个信号的作用是什么?都是用来检测电流的吗?如果都是用来检测电流的那么为什么需要两对?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
之前的回复不是很准确。请结合这篇帖子看一下:
这个设计提供了两种测量电流的方法:

1. 霍尔传感器+C2000片内ADC:

2. C2000片内SDFM:

使用到了AMC1305M25Δ-Σ ADC调制器。
IL1_P和IL1_N是差分信号吗?
是的;
IL1_N是测量的接地点的电压?IL1_P是测的电流传感器输出部分的电压?
是的;但最终的目的是测量电流,通过测量电压来转化为电流;
如果IL1_P是电流传感器输出部分的电压的话,是通过499K的电阻将电流转化为电压的吗?
499k的R1、R2是后级运放OPA4350的输入电阻,用来限制输入到运放的电流,也实现了阻抗匹配;
IL1_P是电流传感器输出部分电压的话,那RSH1和RSH2同样是测量的电流,那为什么要测两个电流,这两个有什么不同吗?
是两种不同的测量电流的方法,上一条回复已经详细说明;
RSH1和RSH2是通过0.02的电阻将电流转化为电压吗?
是的。