Part Number: TMS320F280049C
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
实验:使用TMS320F280049C开发板,启动方式选择flash启动,配置DCSM OTP
使用同样的程序(程序没有PML解锁流程),lnk.cmd 分散加载链接情况如下图所示:

使用同样的程序(程序没有PML解锁流程),但进行了2次DCSM配置,扇区的安全配置完成相同,不同在于密码设置;
第1次配置使用非默认密码,第2次配置使用默认密码。
配置以及现象如下所示:
现象:使用默认密码时,LED2亮了。

问题:
1. 使用非默认密码时,不能从扇区0(EXEONLY)跳转到flash启动。这是为什么呢?
2. 使用默认密码时,在没有PML解锁的情况下,为什么能从扇区0(EXEONLY)跳转到flash启动?为什么能读取EXEONLY扇区的数据?
谢谢!