Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD280025C
查看器件先关文件,通过配置0x7800E寄存器,通过给相关位配置数值,在这里配置的是0x2,给器件上电后,在ccs中查看0x6寄存器,查看相关结果为0x0000 0000,测试未开始。那么想请问一下,如何才能正确的启动MPOST




下面图片是对0x7800E配置之后的结果以及0x0006寄存器显示的结果


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
查看器件先关文件,通过配置0x7800E寄存器,通过给相关位配置数值,在这里配置的是0x2,给器件上电后,在ccs中查看0x6寄存器,查看相关结果为0x0000 0000,测试未开始。那么想请问一下,如何才能正确的启动MPOST




下面图片是对0x7800E配置之后的结果以及0x0006寄存器显示的结果


通过该方法,将该数值通过ccs烧录进去,最后也是成功烧录,具体该函数是怎么实现将该值烧录的我也不清楚,这是我其他同事帮助我将该值写入的。你们现在不应该关注我是如何具体配置该寄存器的,因为你们文档中也并没有说明该如何将该值配置给该寄存器,文档中只说明了该寄存器应该写入什么样的数值执行什么样的功能。现在你们应该需要回答的是我怎么样才能正确启动MPOST,除了该寄存器需要写入数值以启动MPOST是否还有其他寄存器需要做一个相对应的配置才能正确启动MPOST。以及启动MPOST后如何通过ccs观察启动后的结果。

boot mode是由两个boot mode选择引脚来选择的,在上电的时候这两个引脚必须保持相应的电平来选择boot mode。
这一部分可以看一下spruin7b_TMS320F28002x Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. B)第533页4.3 Device Boot Modes:

并结合demo板原理图的相应部分理解一下:
C:/ti/c2000/C2000Ware_5_01_00_00/boards/controlCARDs/TMDSCNCD280025C/Rev.A/MCU072A(003)_Sch.PDF

非常感谢你的回复,刚刚我们尝试了一下,把开关接高电平,并且按照Matthew工程师所说的流程执行了一遍,发现0x6寄存器数值还是0000 0000。并且我们还产生了新的疑问:
1、0x4寄存器是Boot Mode寄存器,但是我在文档中好像没有找到关于该寄存器的描述。

2、0x2寄存器是Boot ROM Status寄存器,按照工程师的流程执行后,该寄存器数值为0x0201,这意味着我没有启动任何的boot,下图也可以看到0x6寄存器数值为0000


下面这个图片上S3开关对应的是GPIO24和32,这样连接应该是都选择了高电平吧。

现在我们也不知道该怎么操作来正确查看MPOST的结果。希望您还能再给我们提供一些帮助。
Matthew工程师的3和3a表示的应该是,他假设我们是在flash boot mode下进行mpost测试。3a中他明确说明了“a good time for customer to check that the boot pins are configured correctly for flash boot mode or whichever mode they need”。目前的问题还是集中在如何才能选择flash boot mode,板卡上面S3开关已经进行了配置,GPIO24和GPIO32已经选择了高电平。但是mpost似乎还是没能够启动。之前我也回询问过您,启动mpost除了需要向0x7800E寄存器的7:6位写入相关数值,是否还有其他寄存器需要写入数值,以便mpost能够正常启动。例如图片中的7800C等寄存器是否也需要配置。

下面是我们目前对Z1的一个配置,该配置是否正确,如果不正确应该如何配置,以便MPOST能够正常运行。

如果可以的话,还是希望能够您这边能够帮忙在帖子下回复Matthew工程师,如何判断是否在flash boot mode 和 如何选择 flash boot mode。非常感谢。
你好,非常感谢您帮我们转述问题,Matthew工程师那边给我们最新的回复,我们已经成功运行了MPOST并且对MPOST的结果进行了查看。Matthew工程师的回复中说MPOST的结果与MPOST用户指导手册中的不一样,我们想要询问一下,是否还有其他文件,或者说程序里面定义了该值。因为该结果肯定不是凭空出现的,肯定是在程序中定义过该值。以下是我们运行的结果,我们没有使用flash boot mode,使用的是SCI boot mode。如果有时间的话,帮我们询问一下Matthew工程师,是否在某个程序中定义过该值。