Other Parts Discussed in Thread: DRV8320
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. 我们的电动工具的参考设计基本上都是基于MSP系列MCU的,无论是新推出的MSPM0还是之前的MSP430:
zhcacc5a_使用低成本 MSPM0 MCU 在无线电动工具和园艺工具中实现可扩展性 (Rev. A)
zhcacb8a_使用 MSPM0 MCU 设计基于梯形的 BLDC 电机控制器 (Rev. A)
zhcaak2a_MSP430 + DRV83xx 电动工具选型指南 (Rev. A)
https://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-00771
https://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-01485
无线电动工具应用中电机控制设计的考量 | 视频 | TI.com.cn
2. 方便标注一下各个信号吗?
3. 方便同时抓一下霍尔的信号吗?
但是当我打大于10Nm的时候,
是在second stage吗?电机是否处于堵转状态?
1.你给的参考资料我详细研究。
2.问题有时候发生,有时候正常。不正常的时候是在second stage。HALL信号有异常。PWM和HALL信号三个波形图,从缩小图到渐渐放大。
3. 第四个波形是second stage正常波形。
《----second stage 正常波形图
我们 抓了霍尔信号,确实霍尔信号有错误,电机停了。目前我们还在分析中。
我们目前分析可能
(1)可能是手持电批手柄抖动,导致电机抖动反转
(2)霍尔信号受干扰
(3)速度闭环,速度采集通过定时器扫描霍尔信号算速度,不太精确。导致PID算法出问题,电机速度降低。容易受到手持手柄抖动干扰。
(4)第一步速度闭环是4000rpm,第二步速度闭环是2500rpm. 是否可以通过调节PI参数解决?
(5)是否还要加其他闭环如母线电流闭环,力矩闭环(有用ADC采集高精度扭力传感器)