This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Q1:我们在PWM驱动关断的设计中使用EPWM_forceTripZoneEvent(uint32_t base, uint16_t tzForceEvent)软件强制动作触发TZ模块,使PWM模组按照EPWM_setTripZoneAction中预设的动作输出低电平,在开启PWM时使用EPWM_clearTripZoneFlag(EPWMx_Base, EPWM_TZ_FLAG_OST)函数清除关断时被置起的Trip Zones One Shot flag使后级能依据预设条件输出PWM波。
1. 这么操作是没有问题的,有没有风险要具体结合你的应用来看。从TZ事件产生,到程序运行到软件触发TZ这里,总是会有延迟的。TZ更重要的是可以自动响应,配置好相应的响应动作之后,TZ信号可以自动触发这些动作,响应会更及时。
2.
测试过程中我发现第一次开管会出现一个占空比不受控制的异常发波,
能再详细描述一下吗?
之前的交流中贵司有回复可以通过加载一个偏移量去消除异常,
之前是通过什么途径获取技术支持的?
如您所言,的确用这种关断方式会涉及到代码运行速率的问题导致一些延迟,虽然可能时间上很短,我同时也有将TZ配置成一些故障响应触发,实测下来也是us级的响应速度。
如果只是单纯的想要在发出指令后,关断PWM模组,您还有什么推荐的其他方式吗?使用软件强制触发TripZone也是我在提供的电机控制实例中看到的