This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在调试F2808 SPI例程,有个问题想请教,按照例程高速的算法是使用超时事件进行计算,这样时间是固定的,位置信息可读取QPOSCNT得到;低速时采用脉冲边沿捕获的方式进行计算,这样时间可以读取QCPRDLAT得到,
问题是位置信息来自于哪里?资料介绍说,位置为正交脉冲边沿计数值,但是不懂这个是什么意思
所以想问问,第一:所谓的边沿捕获,捕获的是什么信号,是A、B信号,还是别的什么? 第二:两次捕获事件之间的位置信息是如何得到的?
额,错了,是F28069的QEP,至两天SPI,QEP都在调,混了。
具体例程,在这个目录下:C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v136\F2806x_examples_ccsv5\eqep_pos_speed
额,错了,是F28069的QEP例程,这两天F2808在调SPI,F28069在调QEP,弄混了····
具体例程在这个目录下:C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v136\F2806x_examples_ccsv5\eqep_pos_speed