This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在win7上一直安装不上,出现一下提示
请教大神们如何解决这个问题啊
你的WIN7系统是32位的还是64位的?64位的WIN7系统应该装win64的版本,可以再试试安装CC6
你好 我在win7 64位上安装一下版本 都是正常的
不知道你是否下载完全 离线安装还是在线安装?
装到另一个盘里就行了,不知道什么原因
在线安装的,换到另一个盘里就好了
你是不是已经装过CCS6了,我的电脑CCS5.5和CCS6装在一个盘就会有问题
一直安装不上,出现一下提示
首先要关掉所有的杀毒软件,其次是把安装目录下原来未安装成功的CCSv5残留文件夹都全部删除。然后把安装文件解压到英文路径下,再安装。
Eric