Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049
TI的工程师,新年好!
背景:我们期望使用TMS320F280025/TMS320F280049应用到MHz及以上的高开关频率场合,因此对延时要求较高。
问题描述:我们在使用DSP时,采用脉冲输入DSP的比较器端口23:CMP2-HP0/CMP4-HP3,用于触发PWM产生高电平,我们尝试将该端口产生的比较结果通过其他GPIO输出,延时大概30ns,与规格书基本一致,但是将该结果用于触发PWM产生高电平,我们测试输入脉冲信号和DSP产生的 PWM信号,发现存在150ns以上的延时,这个延时对于Mhz高频场合,总周期只有1us来说太大了
咨询:因此想咨询一下是否DSP就是存在这么大的延时,还是说有更好的配置办法或方式能够减小延时,使其应用到MHZ以上的开关控制场合,期望您的答复,感谢!