This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28379D: 使用DCSM加密后,memcopy到secure ram的函数无法访问secure flash

Part Number: TMS320F28379D


我使用DCSM模块将flash和ram都设置为secure。

在初始化时,将flash api和一些函数用memcopy到ram中运行(cmd文件中也进行了配置),然而在flash重编程时发现,flash api函数依然运行错误,无法对secure flash进行操作。

尝试在flash api函数运行前进行解锁操作,程序运行正常,所以可以推断是DCSM模块的影响。

请问以上操作是哪里有问题吗,谢谢