Part Number: LAUNCHXL-F280049C
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
2024.2.28:ePWM样例代码debug时ecap部分出现波形异常
样例项目在C2000WARE中的路径:<c2000ware_install_path>/training/device/<device_name>/control_peripherals/lab_ePwm_eCap
参考的指导教程:C2000 Academy/Labs/ePWM and eCAP Lab

根据training教程做了jumper cable(pin 70 和 pin 80);
进入debug session后捕获的真实波形图是这样的:

而教程中展示的波形是这样的:

请问这是什么原因造成的?(没有改动过任何代码和syscfg配置)
====================================================================================================================================================================
2024.2.29 问题更新:做ADClab的时候出现类似的电平异常问题
参考的指导教程:C2000 Academy/Labs/ADC Lab
同样根据指导的内容,用ADC对地和3.3V采集;
在采集3.3V的情况下,出现正常的高电平数据,但是当采集地(GND)的时候去出现浮动的电平数据(理论上应该时0)
ADC接3.3V时的graph和memory map(正常):

ADC接3地时的graph和memory map(异常):


是否为采集部分的硬件问题/配置问题导致低电平浮动?该如何解决这种问题?(如果有类似的问题大家也可发表在评论区)
1. 主要发生在采集阶段(ADC/eCAP)。
2. 万用表测量板子上3.3V与地之间的电压差值正常。