我最近在学习hvpm的例程,里面会用到DLOGCH and PWM DACs,我现在不知道他们该如何使用,求助TI人。
谢谢指点。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我最近在学习hvpm的例程,里面会用到DLOGCH and PWM DACs,我现在不知道他们该如何使用,求助TI人。
谢谢指点。
DLOGCH是变量观测模块,可以预留一个RAM区域用于观测连续的数据,例如将buff1作为ADCIN1的结果的存储区域,就可以使用CCS GRAPH功能来看ADC采样数据的波形。此方法适用于低压调试,利用CCS作为调试器时使用。
PWMDAC的作用通过PWM的duty打出一个变量的值,例如通过示波器观测一个ADC Result1的值的变化,就可以通过这个模块显示在PWM输出占空比上,然后通过外部引脚的加一个RC滤波器就可以在示波器观测内部ADC的采样波形。这个方法适用于,当上了高压大功率无法使用CCS仿真观测的情况下使用。
如果你安装了controlsuite,可以从C:\TI\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\drivers\f2833x_v2.0\~Docs这个目录下找到userguide,里面有这两个模块的架构,和使用方法。