This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280039C: TMS320F280039C: 关于MCAN中Message RAM的配置问题

Part Number: TMS320F280039C

你好!

       根据以下的文档截图:

       这是Message RAM的结构,另外旁边文字解释的黄色高亮部分提到:“对于区段的顺序没有限制”。

我能否这样理解:我在使用的时候,只要不超出2048 words的限制,RAM中的任何区段,比如

Rx FIFO0部分,既可以放在图中显示的11-bit Filter的位置,也可以放在Tx Buffers的位置。而同时

11-bit Filter也可以放在Rx FIFO0的后面。

     是这样吗?谢谢!

    或者帮我转发到英文论坛上也可以,谢谢!

x 出现错误。请重试或与管理员联系。