专家好:
关于TI的I2C例程6,有个疑问,搜到之前的帖子里也有提到过,但并未解决该问题
这里的temp由以下格式组成:

但在程序里使用了如下方式进行传输
for(i=I2C_Params->NumOfAddrBytes-1;i>=0;i--)
{
I2C_putData(base, (temp >> (i*8U)) & 0xFF);
}
可是这里的I2C_Params->NumOfAddrBytes = 2
因此第一次是将temp向右移动8位,并传输出去;第二次是不进行移位操作,直接把0~7位传输出去
因此最后起作用的也就是0~15位,那这里的NumOfDataBytes在哪里被传输出去了呢?
另外,这里使能了FIFO,但是发送深度和接收深度被分别设置为0和2
I2C_setFIFOInterruptLevel(I2CA_BASE, I2C_FIFO_TXEMPTY, I2C_FIFO_RX2);
发送的FIFO深度设置为0表示什么意思呢?每发送一个字节的数就触发FIFIO中断吗?