This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LAUNCHXL-F28379D: GUI Composer:在已创建例程和GUI界面的情况下,我的GUI界面与官方例程并没有链接起来现成交互

Part Number: LAUNCHXL-F28379D


我按照官方的指导教程Hands-On Tutorial: XDS (F28379D) (ti.com)完成了前面的制作。

并且在CCS Cloud上我的编译器已经可以使led闪烁了,如下图所示

但是我的GUI界面在运行后并没有如教程一样显示下图框选的步骤

我在GUI Composer上面的代码是这样的

请问是还有什么错误导致他无法连接吗

  • 之前没看到,现在我的GUI再运行时显示界面最下方显示的为error:Invaild connectionName and/or deviceName,但是我前面的GUI通信配置都是按照例程来的,请问时有什么遗漏的需要注意的点吗,或者对于服务器有什么硬性要求吗

  • 我已经自己解决了这个问题,这个GUI界面与CCS编译是不能同时运行的,在GUI界面运行时的pm里面out的路径应该时正常的out输出,以及运行时应断开CCS的运行。