This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28335外部接口XINTF三个区域的片选信号是如何使能的



大家好!

      我在看28335的XINTF模块的时候,对资料所说的Zone0,6,7有不同的片选信号,在访问某一个区域的时候使能相应的片选信号,我想知道怎么样去使能和禁止相应区域的片选信号?

      另外我想知道我同时扩展外部FLASH 和外部RAM的时候,怎么样去使能相应的片选信号,还是说只要我需要扩展的外部RAM和FLASH区域配置好了之后,片选信号就是一直处于使能状态,只需要执行写入读取操作就可以了吗?

  • 你好  在源函数中操作直接对zone区域的映射地址操作   相应区域的片选信号就会自动起作用

    使能外设      同时操作外部FLASH和RAM   你只能将其扩展的不同的zone区   或者在同一zone区进行地址译码

    处理

  • 那你的意思就是假如我在区域6外扩RAM在区域7外扩FLASH ,只要每个区域设置好之后,代码里面直接进行读写操作就可以了吗?另外这个你有全部把代码下载到外部FLASH运行的时候放到外部Ram 里面去运行的实践经验吗,有的话,能否分享一下,非常感谢!

  • 所有代码固化到外部FLASH?

    内部的FLASH不够用吗?

    姑且你使用外部的FLASH,也没必要所有的代码都在RAM中跑吧?

    时间要求苛刻的,把它从FLASH中拷贝到RAM中可行?

    我没有尝试过同时扩FLASH和RAM,只尝试过外扩RAM,从内部FLASH启动。

  • 首先谢谢您的耐心解答,我主要是想搞明白代码下载到内部FLASH和外部FLASH的时候,相应CMD文件的修改;另外想搞清楚代码放到内部FLASH,外部FLASH,内部RAM或者外部RAM的运行速度,这样就可以根据实际情况灵活操作,不知道我这样的想法在实际应用当中是否有用,恳请赐教,谢谢!

  • 运行速度  首先肯定是RAM比FLASH快     c2000一般都采用内部flash

    c5000 c6000都没有内部的flash   只能外扩flash用来存储    上电后可以直接从flash开始执行

    也可以搬移到RAM中运行    关于c2000内部的flash和外扩的RAM比速度 等这样的问题  

    我也说不好那个效率更高