1. C2000系列的数字信号在PCB布局布线时需要注意什么?
2. 高频数字信号走线,实际return信号是按照原路返回的还是不一定,为啥?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询1,C2000系列MCU的数字信号进行PCB布局布线时,主要是注意减少干扰和提高信号质量:
减小电流回路面积:
为了降低磁场干扰,应尽量减少各个电流回路的面积。确保信号线尽可能的短且直接,走线是避免直接走线。
模拟地和数字地分开:
数字信号通常包含高频噪声,如果与模拟信号共用地线,可能会导致噪声耦合到模拟信号中,影响模拟电路的性能。
在PCB设计中,模拟地和数字地分开处理。
减少信号线交叉:
在PCB布局布线时,应尽量避免信号线之间的交叉。
如果无法避免交叉,应确保交叉点处的信号线之间保持足够的距离,
使用屏蔽和滤波:
对于关键信号线,可以考虑使用滤波电路来减少外部干扰。滤波电路则可以滤除高频噪声。
咨询2,高频数字信号传输中,信号的回流路径return signal通常是按照原路返回。
但也有不按照原路return的情况,但对于优化电路设计和减少信号干扰至关重要。
在复杂的电路板和系统中,回流路径可能会受到各种因素的影响,如地平面结构、电源分布、其他信号线的布局和电磁干扰等。
这些因素可能导致回流路径与原始信号路径有所偏离。
为了优化信号传输和减少干扰,PCB设计可以进行下面的措施确保回流路径的顺畅和高效。
最小化高频电路器件管脚间的引线层间交替和引线长度
使用45度折线或圆弧转折过渡来避免锐角和直角走线。减少高频信号的外部发射和相互耦合。
电源引脚附近增加高频退耦电容。抑制电源引脚上的高频谐波形成干扰。
避免走线形成的环路,或使环路面积尽量小。
上面的的建议与一般的digital signal走线设计和High frequency走线设计都是适配的。
希望对你有所帮助。