Part Number: TMS320LF2407A
你好,采用Ti DSP作为主控,控制Y型接法的三相永磁同步电机,每相电流都为正弦波形,因上下桥互补导通的,请问下三相桥的6个MOS管的平均占空比是否都为50%?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320LF2407A
你好,采用Ti DSP作为主控,控制Y型接法的三相永磁同步电机,每相电流都为正弦波形,因上下桥互补导通的,请问下三相桥的6个MOS管的平均占空比是否都为50%?
您好
在控制Y型接法的三相永磁同步电机时,如果每相电流都是正弦波形,并且你使用的是PWM(脉宽调制)来控制三相桥的6个MOS管(通常是三相全桥逆变器配置),那么每个MOS管的平均占空比并不一定是50%。
原因如下:
具体来说,如果正弦波的幅值较高,那么为了产生足够的电流,PWM信号的占空比将需要在峰值附近时更高。相反,在正弦波的零点附近,占空比将接近零。
因此,三相桥的6个MOS管的平均占空比不会都是50%,而是会根据电机的电流需求(即正弦波电流)而变化。
您好
在SVPWM(空间矢量脉宽调制)控制中,对于三相电机驱动器(如TMS320LF2407A所控制的),当电机运行在恒定转速和负载下,并且相电流是标准的正弦波时,每个桥臂的上下管的平均占空比并不一定是严格的50%。
SVPWM控制策略是通过合成不同的电压空间矢量来逼近理想的圆形旋转磁场,从而控制电机的运行。在SVPWM中,每个桥臂的上下管(通常称为高侧和低侧开关)的占空比取决于当前需要合成的电压空间矢量和电机的运行状态。
在理想情况下,如果电机三相电流是完全对称的正弦波,并且没有谐波分量,那么每个桥臂的上下管在长时间平均下的占空比可能会接近50%,但这并不是绝对的。实际上,由于电机参数、控制策略、PWM更新频率、死区时间等多种因素的影响,每个桥臂的上下管的平均占空比可能会有所偏离。
为了准确计算管子的热损耗,你需要测量或计算每个桥臂的上下管在特定工作条件下的实际占空比。这通常可以通过实验测量或使用仿真软件来完成。一旦你知道了每个桥臂的上下管的平均占空比,你就可以根据这些数据来计算管子的热损耗。
注意:在计算热损耗时,除了占空比之外,还需要考虑其他因素,如开关频率、电流大小、管子的导通电阻等。这些因素都会影响管子的热损耗。
(1)理想情况下每个管子的平均占空比都是50%,你可以观察svpwm输出的Ta Tb Tc,以上下计数为例,他马鞍波的最大值和最小值的平均,就是上下计数载波最大值的一半。即下图为A相上下两桥的等效调制波,中心是0.5

(2)最大值和最小值随负载和转速不同而不同(但都关于0.5对称),最值受转速影响更大一些(由电机状态方程可以理解,随转速升高反电势成倍增大,大于电流增大对电压增大的影响)
(3)诚如楼上专家所言,50%是理想情况,如引入死区后,若H导通,采用AHC高电平互补死区(DBCTL.bit.POSEL=2),A相两个管子的等效调制波的中心都将低于0.5.因为两个管子的有效导通时间由于死区恶存在都降低了