您好!不理解TRREM寄存器的用法:
寄存器的描述:
HRPWM Remainder Bits: This 11-bit value keeps track of the remainder portion of the HRPWM algorithm calculations.
|
手册中介绍TRREM很少,似乎与HR相位相关,但是具体是什么关系又没有文档明确说明。
问题1:HRPWM的余数位?HRPWM算法计算的余数部分?能不能解释一下TRREM与HRPWM中哪个算法相关?
问题2:使用TBPHSHR的值自动更新,TRREM与TBPHSHR的关系是怎样的?什么情况下使用TBPHSHR、什么情况下使用TRREM?
问题3:非对称模式TRREM[10:8]设为000,非对称模式包括减模式不?还是仅指增模式?自动更新时TRREM[10:8]是否也会更新?
谢谢!