ePWM的counter compare子模块提供了几种在shadow模式下更新CmpA和CmpB寄存器的方式,其中1种方式是当TBCTR=0x0000时装载shadow寄存器中的数值,如果在TBCTR没有计数至PRD时强制将其清零(上升计数模式),这种情况下counter compare模块会不会装载shadow寄存器中更新值,另一种情况是TBCTR计数已经归零后重新开始计数,此时将TBCTR的数值清零,CmpA和CmpB两个寄存器会不会重新装载shadow寄存器中的数值,此时会产生什么现象。这是第一个问题。第二个问题是Action Qualifier子模块有一个AQSFRC寄存器,该寄存器对于RLDCSF位的说明是Active Register reload from shadow options,那么我们可以认为这个寄存器可以控制CmpA和CmpB寄存器的装载,还是说设置相应位后只是产生了相应的计数事件。