最近碰到一个关于编辑器的问题,望高人帮忙解决,问题如下:
正常情况下,鼠标放倒函数或变量上面,会显示该变量的定义和声明,但是现在我的鼠标放到函数和变量上,不会显示这些信息了,但是我建立比较早的工程是可以显示这些信息的。
对于不能显示函数定义和声明的问题,有网友给出如下几种解决方法:
1. 选择Option→Editor→Language→CodeSense;在左边的框中,选择正在工作的文件类型;确定CodeSense DLL在文件类型选择框的右边是激活的。(如果CodeSense不支持某种文件类型,复选框是不能选择的)。2.若codesense配置正确,可将工程文件中由compile和build所生成的文件全部删除,然后重新compile和build,一般来说问题都可以解决;3.若以上两种方法均无法解决,重建工程。出现此类情况的原因:1.配置错误。这种情况比较少见。2.非法关闭CCS。尤其是在仿真过程中,仿真意外终止(例如直接拔线)。为避免此类情况发生,建议仿真停止后,首先选中debug——disconnect选项。
方式1,我的工程都是按照这种配置的,所以不用尝试。
方式2,我删除debug文件夹和xxx.CS_文件夹下的所有文件,但是我发现,我建立比较早的工程(可以正常显示函数的声明和定义)能够重新生成debug文件夹和xxx.CS_文件夹下的所有文件.而我新的工程文件里,却不能重新生成xxx.CS_文件夹下的文件,debug文件夹下的文件可以重新生成。我想应该是xxx.CS_文件夹下的文件没有随着每次编译而更新导致鼠标放在函数上不显示定义和声明的问题。
对比了2个工程的配置,都是一样。请教各位高手,除了重建工程外,有没有其他的方法解决上面的问题,谢谢先!