This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用28M35的一个奇怪问题



新焊好的电路板,复位信号每隔1.25ms左右都会被拉低,感觉像是被看门狗不停的复位,这样就没办法烧程序。把复位脚强制拉到3.3V,然后把M3程序烧下去后,复位电路就正常了。焊了3块电路板都是这种情况,第一次烧写需要强制拉复位引脚到高电平,很奇怪啊。

  • 看门狗默认是打开的,所以空片有会周期性复位型号,这个是正常的。

    你的芯片能连上仿真器吗?另外仿真接口是否没问题,例如TRST下拉2.2K到地。还有boot引脚是怎么配置的。

    Eric

  • 新板子应该是在自动复位的     记得有一次设计的板子自带蜂鸣器     上电未烧写程序时蜂鸣器将会周期性的发声

    你的电路中设计了上电自复位电路吧    应该有上拉才对

  • 电路板复位电路是有的,电阻上拉到3.3。

    问题是如果有周期复位信号的话,仿真器可以连上,但是不让烧程序。所以第一次烧程序的时候,只好把复位脚和3.3用镊子短起来。

    我觉得正常设计芯片肯定不会这样设计的,肯定是哪里没搞对。