This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADC中的one-shot模式是什么意思?



大家好!

看ADC的手册看到one-shot模式,看不大懂究竟是干什么的?

能不能简单描述一下这个模式的功能呢?

  • 我没用过这种模式,不过可以谈一下我的理解,one-shot就是一次性的意思,这个在其他外设(比如ecap)中也有。就是采一次就停了,如果下次要再采集的话要在软件里用语句启动。用途我想可能是这样的,如果外部模拟量会受到影响(比如在触发开关的时候干扰比较大),那么程序中就可以在触发时停止采集,等干扰源没了再采,而不是一直固定事件采集。

  • 那么程序中就可以在触发时停止采集?

    那应该是将ADC模块暂时禁用吧。。

    感觉应该有具体的用途。。