芯片使用的是28027
程序调试好以后往芯片的FLASH里烧写程序的时候会出现错误提示:
Flash API Error #1:
Unknow error during Flash operation.
请问是什么原因造成的,是不是芯片损坏了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
芯片使用的是28027
程序调试好以后往芯片的FLASH里烧写程序的时候会出现错误提示:
Flash API Error #1:
Unknow error during Flash operation.
请问是什么原因造成的,是不是芯片损坏了
1. 请确认您的CCS3.3的版本是否支持F28027, 如果不支持更新到CCS3.3.83.20(已包含最新的Flash API).下载链接如下:
software-dl.ti.com/.../CCS_3.3.83.20_Platinum.zip
2. 这是一块板子的问题,还是所有板子都是这样的?我想确认的是:是芯片的问题,还是板子的问题。
谢谢您的回答,首先我使用的CCS3.3版本是支持F28027的,之前用同样的软件,同样的开发板烧写过程序。后来不小心将原来的芯片烧坏了,然后换了一块芯片,就出现上述问题了。板子我对照另外一块能烧写的板子检查了一遍,硬件没有问题。
现在这个问题暂时解决了,我又换了一块芯片,就可以烧写了。但是出现上述问题到底是什么原因,还是不清楚。请不吝赐教
您好,请问您有Flash28xx.zip文件吗?可以发我一份吗?邮箱:982294318@qq.com,谢谢