This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DSP2812与TLV5636 SPI通讯



***,SPISIMOA,SPISTEA都是功能引脚,***,输出了我想要的波特率,SPISIMOA也有方波输出,应该是有数据在发出,但是SPISTEA引脚的波形一直都不正常。SPISTEA设为功能引脚后,在数据发送前、发送完不是会自动拉低、拉高吗?为什么我的SPISTEA引脚的波形却很乱?

下面是我的程序:

void InitSpi(void)

{

SpiaRegs.***.all=0x0F;   //配置控制寄存器
//进入初始状态,数据在上升沿输出,自测禁止,16位数据模式
SpiaRegs.***.all=0x06; // 配置操作控制寄存器
// 正常的SPI时钟模式,主动模式,使能发送,禁止中断
SpiaRegs.SPIBRR=124; //波特率设置
//波特率=LSPCLK/125=300khz
SpiaRegs.***.bit.RESET=1; //SPI复位

}

void Writedata(Uint16 data)  //发送数据
{
SpiaRegs.SPITXBUF=data;
}

for(account=1;account<=100;account++)  输出三角波
{
if(1<=account&&account<=50)
{
Writedata(sum);
sum=sum+81;
}
if(50<account&&account<=100)
{
Writedata(sum);
sum=sum-81;
}
if(account==100)
{
account=1;
}

  • 如果配置为功能引脚  使能脚是可以自动拉高拉低的 

    你如果看到有波形输出   说明是在自动使能输出    有条件最好将3路的波形同时观察  这样就可以看出是否工作正常