最近在板子上使用了菊花链进行两片28335的调试以及下载,遇到的问题是,如果使用了两片已经烧写过flash的28335,使用菊花链进行调试完全没有问题,但是使用两片全新的28335芯片,就会出现不能调试下载的现象。
所以现在都是先焊接一片,烧写完这一片的flash,才将另一片焊接上。考虑到后续的量产不可能使用这样的方式,急需要解决此问题。
希望能够得到各位的指教,谢谢。
PS:ccs的版本使用过3.3,5.1以及5.5,仿真器使用过xds100V2以及seed的xds510plus,出现的问题都是一样。
PS2:mangui zhang提供的视频教程我也尝试过,不能解决问题。同时使用教程中的方法,不能正常连接目标板,个人对这个教程提出质疑(见后面回复,突然发现德仪支持的论坛是不盖楼的。)
原因分析:
今天测试了一下XRS引脚,发现每个4.5ms会出现一个17us的低电平脉冲信号。好像28335在没有flash代码的时候,会有产生复位信号的功能(不知道这个设计的初衷是什么,有哪位同行了解的话,希望能够告知一二)。
考虑到我们板子上使用硬件复位芯片,以保证初始上电的稳定复位,因为只有一个复位信号,两片28335的复位引脚是短接的。于是怀疑,两个芯片的复位信号会对对方产生复位干扰。
于是便将第二片的复位引脚撬起,问题果然得到解决。如果要量产的话,就要重新设计这一块了。