数次烧写flash,都没有成功,我烧写的步骤是:
一:删除28335_RAM_lnk文件;
二:添加F28335文件;
三:在mian函数中InitPieVectTable();后面添加
MemCopy(&RamfuncsLoadStart, &RamfuncsLoadEnd, &RamfuncsRunStart);
InitFlash();
四:执行Build all;
五:执行Debug;
六:执行Load命令
另外,工程中已存在DSP2833x_CodeStartBranch.asm和DSP2833x_MemCopy.c文件。
以上六步执行在Boot to SARAM, bypass ADC cal模式下,执行完成后,将boot改成Jump to Flash模式。 重新加电,程序没有执行。 请问高手,我在哪里出问题了?是没有烧写进flash还是没有执行?