This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用官方的RFFT程序,修改了分析点数N为512,运行结果如下
结果虽然成功计算了峰值,但是幅值数组并不是我们希望的中心对称,而是重复出现峰值,这应该也是不对的。
为了进一步验证,我自己产生一组信号,为50Hz以及其奇次谐波,为512点FFT.结果问题跟上次一样,如下
这时还可以勉强得到幅值,但是如果用1024点,频率分辨率变小,那么两边的幅值就有重合,这样没法正确查找我们需要的幅值了,如下图
不明白为何出现这种情况,官方主要程序是汇编的,我也不太懂,没法分析,不过官方程序应该不会有错吧?大家有没有遇到过这种问题??
希望得到大家帮助。
非常感谢您的回答!
请问您做过RFFT吗,遇到同样的问题吗?您说的指定对其字节数我不太了解,等下我查一下。您说的不能放在同一个内存bank具体是什么意思啊,是CMD中不能配置在一个段吗?