This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在CPU2的 cmd文件里有如下分配,
.text : >>RAMM0 | RAMD0 | RAMLS0_LS4 | RAMGS0_GS6, PAGE = 0
但是考虑到 RAMGS0~GS6必须得在CPU1里分配给CPU2才行,那么我这样做是不是有问题呢?
您好,但是现在我有一个问题,CPU2的LS RAM 不够用,还想用一部分GS RAM,将.text 分配到这些段中,如下面这样
.text : >>RAMM0 | RAMD0 | RAMLS0_LS4 | RAMGS0_GS6, PAGE = 0
但是,这样岂不是不能用,那如果想把 RAMGS0_GS6用作cpu2的 .text段,应该怎么弄呢?谢谢
您好,谢谢您的回答,您的意思是,我的cmd文件可以就这么写了,只是在IPCBootCPU2之前将GS RAM的ownership交付给CPU2,那我的理解是,cpu2编译时就已经将.text映射到GS RAM里了,运行时将GS RAM 交给cpu2,在用IPCBootCPU2启动cpu2,那么.text就能在GS RAM 里跑了,是这样吗?
是的,程序是下载到GS RAM里,CPU1先运行,将GS RAM ownership交给CPU2,再启动CUP2,此时CPU2就有GS RAM中执行程序的权限。你可以在调试时编写一个GPIO翻转程序全部放在GS RAM中,然后测试一下。