This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于controlsuite里面的HVPM2833X例程



问题一:我把HVPM2833xSENSORLESS这个工程的LEVEL1烧入到DSP中,发现DSP的pwm的输出引脚是都是低电平(未接电机),为什么没有PWM输出呢?

问题二:在HVPM2833XSENSORLESS这个工程中的LEVEL1 里面的PWM MACRO和PWMdac MACRO有什么区别呢,pwm macro是产生PWM波形的但是PWMdac macro也是产生pwm波形的,是不是PWMdac是监视波形是否产生的正确用的呢?我看还要在外部加一个低通滤波,如果我的电路中没有外接低通滤波器,那这个PWMdac模块会影响PWMMACRO输出的PWM波形吗?

问题三:level1既然是开环没有采样,没有eqep是怎么判断转子的位置,从而让电机转动呢?求大神们解答

  • 问题一:我把HVPM2833xSENSORLESS这个工程的LEVEL1烧入到DSP中,发现DSP的pwm的输出引脚是都是低电平(未接电机)��为什么没有PWM输出呢?

    程序里有几个标志,EnableFlag、RunFlag,你都打开了吗?

    问题二:在HVPM2833XSENSORLESS这个工程中的LEVEL1 里面的PWM MACRO和PWMdac MACRO有什么区别呢,pwm macro是产生PWM波形的但是PWMdac macro也是产生pwm波形的,是不是PWMdac是监视波形是否产生的正确用的呢?我看还要在外部加一个低通滤波,如果我的电路中没有外接低通滤波器,那这个PWMdac模块会影响PWMMACRO输出的PWM波形吗?

    PWMDAC是用PWM波来当作DAC输出,通过外接低通滤波或具有滤波功能的示波器,可以用来观察变量。

    问题三:level1既然是开环没有采样,没有eqep是怎么判断转子的位置,从而让电机转动呢?求大神们解答

    开环运行就是不判断转子位置的,是由程序给出一个旋转的电压矢量,但电机转子被动跟随。