This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

2812无法烧写flash



用CCS3.3自带的工具用仿真器烧写编译好的程序的时候一直提示正在进行,但是下面的进度条一点儿也不动。单独擦除也是这样。有没有遇到过这样的问题的。

可以确保电路和仿真器,驱动,程序都没有问题,因为另外一块板子可以正常烧写。有问题的板子在RAM中仿真可以正常运行

  • 从你描述的情况看   应该不是flash锁了或者配置的问题

    建议你查看复位引脚等

    相关链接:

    http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/c2000/f/56/t/85566.aspx

  • 谢谢楼上的回复。我想问一下怎么查看Flash烧写插件的版本号。我不知道是不是最新的。反正用的是CCS自带的。

    至于其他的配置问题,我可以肯定不是这些的问题,一是因为我对这些比较清楚,不会因为不清楚而配置错误。再一个是我只擦除Flash也是这个现象,点了擦除之后就一直处于这种状态。我怀疑过电源电源。用万用表量的3.3V电源为3.2V多一些,应该可以满足Flash的烧写电压吧。还有就是同样的程序有的板子是可以正常烧写的。复位信号我也看了,擦除过程中复位信号也是正常的。

  • 再补充一下,同一块板子也有能正常烧写的时候,所以不确定问题在哪儿了,怕是电路有不稳定的地方。